This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:PROCHOT 触发- CAN#39;t 获取电池移除触发器

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703AEVM-732, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662440/bq25703a-prochot-triggering---can-t-get-a-trigger-for-battery-removal

器件型号:BQ25703A

使用具有默认设置的 TI EVM bq25703AEVM-732板、移除电池后、我无法使 PROCHOT 触发。

是否需要一个技巧或特殊设置来获得这个触发器? 也许需要设置名称不正确的寄存器才能实现这一点?

我将包括我之前使用过的寄存器设置、很不幸。

此外、TI 是否有建议的加电寄存器序列和相应的断电寄存器序列?

从数据表第25页、

PROCHOT 触发事件包括:
•ICRIT:适配器峰值电流、为 ILIM2的110%
•INOM:适配器平均电流(输入电流限制的110%)
•IDCHG:电池放电电流
•VSYS:VSYS 上的系统电压
•移除适配器:移除适配器后(CHRG_OK 引脚从高电平变为低电平)
•电池移除:移除电池后(CELL_BATPRESZ 引脚变为低电平)
•CMPOUT:独立比较器输出(CMPOUT 引脚从高电平到低电平)

我的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否将 CELL_BATPRESZ 引脚从高电平拉至低电平(下降沿)? 您是否会显示/PROCHOT 和 CELL_BATPRESZ 引脚波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang5577

    我想我最终回答了我自己的问题。 从我可以看出、CELL_BATPRES 引脚实际上应该通过适当的分压器连接到 VBAT、而不是通过 VDDA 或 IC 产生的任何其他电压。 这是误导性的、因为当您查看数据表和评估板时、它们会引导您选择错误的路径、并且不会明确说明如何连接 CELL_BATPRES 引脚以实现正确的部件操作。
    我建议 TI 更新数据表、以便明确预期的连接并确认我的上述假设。

    我还有其他一些奇怪的东西、我想和这个 IC 的专家谈谈、以了解正确/预期的用法。 是否有办法安排这一问题或所有问题都必须通过这些论坛进行?

    谢谢、
    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了一些计算并将分压器连接到 VBAT、并尝试了我的理论... 这不奏效。 这让我相信、该 IC 检测电池移除的唯一方法是通过外部开关将 CELL_BATPRES 拉至低电平。 希望该 IC 可以通过其他一些方法检测电池是否被移除。 请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703a 不会监控电池充电电压和电流以执行电池移除检测。 Bq25703A 将等待主机或系统硬件下拉 CELL_BATPRESZ 引脚以了解电池已被移除。
    主机或系统硬件将 CELL_BATPRESZ 拉至低电平会生成单次下降沿。 可触发 BATPRES PROCHOT 的触发器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang Li21、

    请清楚地更新数据表、以指明正确器件操作的这一要求。 数据表的读数就像 IC 正在执行电池移除检测一样、主机/系统硬件不需要将 CELL_BATPRES 拉低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主机/系统需要将 CELL_BATPRESZ 拉至低电平、以让 bq25703A 知道电池的拆卸情况。
    请订购 EVM 以验证此功能。