主题中讨论的其他器件: BQ25606、 BQ24297
您好!
我正在尝试将 bq24295用作单节2000mAh 锂离子电池的独立充电控制器。 以供参考。
我的理解是 bq24295的默认充电电流为1A (基于这个线程)。 我在 ILIM 和接地之间使用220 Ω 电阻器、我认为应该大约为2A (尽管我认为 ILIM 是输入电流、而不是充电电流?)。
在任何情况下、当我尝试为电池实际充电时、我最初看到的充电电流大约为450mA (当电池电压相当低、大约为3.3V 至3.4V)、15分钟后降至大约100-160mA、 电池电压更像是3.5V 或更高时。
我检查了几个假设、以了解可能导致这种情况的原因:
- VIN 为5.12V (来自输出标称5V 电压的电源、可提供高达3A 的电流)、因此我不认为 VINDPM 阈值导致了这种行为
- 我尝试更改 ILIM 电阻器的值、它对充电电流没有影响
- TS 引脚上的电压为3.01V、我认为 VLTF = 3.68V、VHTF = 2.36V、VTCO = 2.23V、所以我不认为这是温度问题
有什么关于充电电流为何如此低的建议? 非常感谢您的观看、
Brian