This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24295:具有独立充电功能的电流限制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25606, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648504/bq24295-current-limiting-with-standalone-charging

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ24297

您好!  

我正在尝试将 bq24295用作单节2000mAh 锂离子电池的独立充电控制器。 以供参考。

我的理解是 bq24295的默认充电电流为1A (基于这个线程)。 我在 ILIM 和接地之间使用220 Ω 电阻器、我认为应该大约为2A (尽管我认为 ILIM 是输入电流、而不是充电电流?)。

在任何情况下、当我尝试为电池实际充电时、我最初看到的充电电流大约为450mA (当电池电压相当低、大约为3.3V 至3.4V)、15分钟后降至大约100-160mA、 电池电压更像是3.5V 或更高时。

我检查了几个假设、以了解可能导致这种情况的原因:

  • VIN 为5.12V (来自输出标称5V 电压的电源、可提供高达3A 的电流)、因此我不认为 VINDPM 阈值导致了这种行为
  • 我尝试更改 ILIM 电阻器的值、它对充电电流没有影响
  • TS 引脚上的电压为3.01V、我认为 VLTF = 3.68V、VHTF = 2.36V、VTCO = 2.23V、所以我不认为这是温度问题

有什么关于充电电流为何如此低的建议? 非常感谢您的观看、

Brian

e2e.ti.com/.../bq24295-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这里有几个想法:

    您可以看到 ILIM 控制输入电流限制阈值、而不是充电电流。 是的、充电器的默认充电电流为1A。

    1) 1)我确实注意到您在原理图上将 D+引脚和 D-引脚悬空。 这可能会产生随机输入电流限制检测、这取决于充电器在输入源检测期间的识别。 如果将引脚短接在一起、问题是否会消失? 请注意、充电器选择 ILIM 引脚设置或 IINDPM 寄存器设置(在检测后设置)的最小值。

    2) 2)尽管您的充电器可以提供高达3A 的电流、但大量线路阻抗可能会将充电器在 VBUS 上看到的电压推至 VINDPM 阈值。 VINDPM 的默认/独立值为4.76V、因此 VBUS 线路上的压降仅为360mV 即可实现此目的。 如果输入电流为~360mA、我们将讨论1欧姆的电阻。 您是在适配器上测量 VIN 还是直接在充电器的 VBUS 引脚上测量 VIN?

    3) 3)电池侧的线路阻抗也可以成为一个因素。 如果从电池到充电器 BAT 引脚的线路阻抗足够大、您可能会发现充电器比预期更早地进入(恒定电压) CV 运行模式。 我将指向图16。 产品说明书中的电池充电曲线。 在线路电阻非常高的情况下、当充电器在(恒定电流) CC 模式下提供1A 电流时、它将相信处于电池稳压电压下的时间要快得多。

    4) 4)尽管您在 SA 模式下使用充电器、但我建议在主机模式下使用 I2C 通信来读回充电器上的寄存器。 这将有助于我们调查根本原因是什么。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢您的快速且乐于助人的回答。 跟进:

    1.我将确保 D+和 D-在我们的下一个设计迭代中不会浮动、但目前我认为这不会导致问题-我能够将两个引脚短接在一起、并且行为没有改变。

    2.我检查了 VBUS 引脚上的电压、电压大约为5.1V、所以我不认为 VINDPM 阈值起作用。

    3.从 BAT 引脚到电池端子之间似乎没有任何有意义的压降

    4.这是一个很好的想法-不幸的是我们没有断开 I2C 引脚、但我将看到我是否可以将一些导线焊接到 PCB 上暴露的引脚的位置。

    同时,我们注意到 STAT 线路表现出一些奇怪的表面行为(它使用我认为与数据表应用电路和评估板电路中的电路驱动 LED)。 当连接到充电源和电池并且看起来正在充电时(如注释中所述、来自充电源的功耗在50-450mA 范围内)、STAT 线路输出一个频率为20Hz 且振幅为2.64V 的方波。占空比为33% (2.64V 时为17ms、0V 时为34ms)。

    也许芯片在启动充电之前没有看到充电故障情况、然后快速看到故障并禁用充电、当故障消失时、它再次启动充电等?

    我正在再次浏览数据表、但没有看到任何可以解释这一点的东西。 欢迎您提出任何建议。 谢谢!

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Brian、

    我在原理图中注意到的另一件事是 BAT 引脚上缺少10uF 电容器。 这是一个有助于充电调节的关键电容器。 请将其添加到靠近 IC 的设计中。  

    至于您对 STAT 引脚的评论、我们通常会在未连接电池时看到这一点。 它在数据表中间接说明、但不是可量化的时间。 当电池连接不好时、充电器会很快进入充电周期并终止。 因此、STAT 引脚在数据表的表6中定义的低状态和高状态之间翻转。 添加该电容器也可能会影响典型的充电周期。

    我需要的一件事是 BAT、SYS 引脚和进入电池的充电电流的波形。 如果可能的话。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的跟进和良好的想法。 根据您对 STAT 行为的评论、我想知道发生了什么情况、这表明电池连接不好-确实是这样(长故事简短、 我们有一些保护电路不能按预期工作、这意味着充电控制器无法正确看到电池电压)。  

    非常感谢您的帮助-非常感谢您提供的快速且信息丰富的建议。 最棒的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对是 Brian、

    我很高兴你能找到根本原因。

    如果您对充电器有任何其他疑问、请告知我们。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我对 bq24295的使用有一个快速的后续问题。 此部件断电时是否会重置为所有默认配置设置?

    在上下文中、我们有兴趣将其用作独立充电控制器(因为它比 bq25606或其他设计用于独立使用的 PN 更便宜)。 如果我们将充电电流从默认值1A 更改为默认值2A、例如、通过 I2C 从非板载 MCU 更改、即使电池 bq24295连接到裸片、该设置是否仍然存在?

    我希望这个问题有道理、非常感谢您的帮助、

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    不幸的是、不是 在 POR 之后、充电器将所有设置复位为默认值(意味着 VBUS 和 VBAT 都不存在)。

    但是、该系列中还有其他引脚与 P2P 兼容、例如 bq24297、默认充电电流为2.048A。 您可能需要将该部件签出。 此部件的一个不同之处是 OTG 操作、如果这是您将要使用的功能。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    好的、感谢您的确认。 我将查看其他 PN。 感谢您的帮助、

    Brian