This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:无外部时钟的器件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662937/lp5562-device-without-external-clock

器件型号:LP5562

您好!

我的存储器之一是使用 KTD2027 (请在下面附上数据表)、但如果可能、他们愿意使用 TI 的器件。

e2e.ti.com/.../KTD2026_2D00_7_2D00_04g-_2D00_-Datasheet-Brief.pdf

用法:R/B/GW LED 或键盘(白色) LED * 4.

2.通道:4通道

3. I2C 控制

4.分别控制每个通道

5.电流控制

我们推广 LP5562、但该器件需要外部32.76KHz CLK。

如果有任何部件不需要外部时钟、请告诉我。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    如果您需要使用一个设备、则可以直接使用内部时钟、因为外部时钟 不必使用。

    您可以直接使用不带外部时钟的 LP5562。

    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季