This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:初始定序似乎不正确

Guru**** 2470210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661783/ucd9090a-initial-sequencing-does-not-appear-correct

器件型号:UCD9090A

您好!

我正在使用 ucd90a 对7个电源轨进行监控和定序。

首先、我有一个主3.3V 上电

1) 1)我监控电源轨。 一旦电源轨达到3.3V -5%、我就声明电源正常

2) 2)然后、在该电源正常逻辑出现+ 10000ms 延迟后启用第二个电源轨。 但是、我看不到会发生该定序。 我已将我的项目包括在此主题中。 它看起来相当直接、但我看不到两个电源轨之间存在延迟。

此致、

Guye2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0204_5F00_v1.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的文件以了解定序。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0205_5F00_v2.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的更新。 我尝试使用工作模式或 PMBus CTRL 来启用序列、以便在启动电源时监控 PCB。 我更新了项目文件、以包含5V 使能的工作引脚设置。 但是、当我打开 OPERATION 命令/ off.e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0205_5F00_v4.xml 时、仍然看不到%V_EN 切换

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CONTROL 引脚/ OPERATION COMBAND 仅用于控制电源轨的 ENABLE 引脚、逻辑控制 GPO 不受 CONTROL / OPERATION 命令控制。
    请使用我之前的帖子中提供的示例项目文件、并将操作控制添加到5V 电源轨。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、
    我仅设置5V 电压轨通风、但当我打开/关闭发送给我的图像时、我仍然看不到电压轨响应、即使我将操作控制设置为5V 电压轨、我也看不到5V 使能引脚切换。

    我一定会错过一些东西。 我应该能够手动打开和关闭该电源轨。

    此致、
    家伙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件、您将看到引脚26在更改 OPERATON 命令时切换

    此致

    Yihe

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0205_5F00_v5.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Yihe、

    使用电源轨使能确实有所帮助。 感谢你的帮助。 我添加了多个其他电源轨、我看到工具序列页面显示的内容与我在 PCB 上测量的内容之间存在差异。 出于某种原因、1V8轨似乎在 VCCINT 轨之前开始上升、而不应这样做。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0206_5F00_v1.xml

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计

    为什么逻辑控制 GPO 用于电源轨使能? 您是否会像示例文件中演示的那样考虑启用函数?

    您能否分别探测 VCCINT 和1V8以及 EN 信号上的电压? 您可能会有一些泄漏、以便 VCCINT 在其 EN 置位之前达到电源正常状态?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0206_5F00_v3.xmlHiYihe、

    我不确定使用 GPO 和启用之间的区别。 我尝试使用另一个电源轨(VCCINT)的使能、但我没有看到序列完成。 我还将我的最新项目包含在该启用中 。

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 VCCINT 轨引脚4引脚7的波形。 GPIO2 (引脚5)为高电平后、它是否达到 POWER_Good?

    这意味着不完整的序列是什么?

    请注意、5V 电压轨处于运行模式、而其他三个电压轨处于控制引脚。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0207_5F00_v1.xmlHiYihe、

    我想我们的电线会交叉一点:)。

    为了测试我的实验图像,我只想在操作模式(启用)中使用一个引脚。 当您提到将所有电源设置为操作模式(启用)时、我感到困惑、以便通过电源设计器软件监控电压。 我将使用具有逻辑的 GPO 来控制定序的所有其他电压。 对于任务模式下的正常操作、我希望在 GPO 模式下以使能运行。 我已附加我的最新项目。 我能够对电源轨进行排序、但我仍然看到一些问题。 如您所见、我需要手动设置5V 使能以继续执行序列。 仅使用 GPO 设置我的序列是否有任何问题?

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议阅读 http://www.ti.com/lit/pdf/slvub51的第30页  、了解为电源轨打开/关闭序列的多种方法。

    如果您不想手动打开5V 电压、请将其打开/关闭配置设置为自动(无)。 因此、当 UCD 复位后、如果3.3V 高于电源正常状态、它将自动开启5V。

    您的设置有一个问题

    为什么3.3V 电源轨依赖于电源轨#3(1.8V)。 这是错误吗?

    我们建议使用电源轨的 EN 函数而不是逻辑控制 GPO 来打开/关闭电源轨。 原因是 EN 功能是定序引擎的一部分、它直接与电源轨的各种状态相连。 虽然 LGPO 的使用是一种巧妙的方法、但您可能会错过一些故障响应保护或逻辑失效来执行某些重新定序。

    例如、当电源轨没有与其关联的 EN 引脚时、没有意义设置导通/关断相关性。 依赖项检查的任何超时操作都将不起作用、因为没有与电源轨关联的 EN。

    http://www.ti.com/lit/pdf/slua815  也是了解该器件的良好起点。

    我已修改您的文件以使用 EN 函数而不是 LGPO 来执行相同的函数。  您不必手动打开5V 电源轨。 在导入到设备之前、您可以先在脱机模式下查看文件。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_0207_5F00_TI.xml

    此致

    Yihe