This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197EVM:故障条件

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652316/tps61197evm-fault-condition

器件型号:TPS61197EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61197

您好、先生、

我的客户正在使用 TPS61197 EVB、现在出现了问题、情况如下所示、  

Vin = 12V

1.输出 LED 6串行,8个并联,电流约 为960mA (36V),发生故障引脚并断开系统

1、输出 LED 8串行、6并联、电流约 为840mA (48V)、无问题工作  

它看起来 EVB 可以提供这两种电源需求,是任何可能的原因。 因为我们已经在其他电源板中测试了 LED、所以功能没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、
    尽管这两种情况的输出功率几乎相同、但运行点不同。 在第一种情况下,电感电流纹波和峰值电流较大,因此请检查连接到 MOSFET 电源的感应电阻,以查看是否触发电流。 另外、请检查 OVP 检测偏差电阻器、如果在第一个条件下使用与第二个条件相同的电阻、则电阻会太小。 列出了会锁存器件的所有故障条件、请进行相应检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    很抱歉,您刚才提到过, 您是否意味着如果 OVP 过小会导致功能失败? 因为我在数据表中看不到它。

    下面是测得的波形(IFB PIN7)并且超过了限值。 这是否意味着我需要减小感应电阻器?  

    此外,从以下两种情况之间的输出电流来看,电流不应像这样达到峰值 ,是否可能达到?  

    6系列8平行 于36Và960mA Ω

    8系列7在 48Và840mA Ω 附近并联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、
    我的意思是、虽然这两个条件具有相似的输出功率、但第一个条件具有更高的电感器电流纹波、但升压操作不同。 我无法分辨仅从一个波形发生的情况。 我建议将输出电流降低至840mA、如果正常启动、请检查 ISNS、OVP、升压输出电压和 IFB 电压。 此外、由于发生故障、请参阅表3 "保护列表"以查看最可能触发的故障。