This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:逐周期电流限制

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661160/ucd3138a-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:UCD3138A

大家好、

在我的应用中、DPWM 信号应通过电流限制中断。 因此、我使用了 ACOMP-F、该引脚具有正失调电压、因此我能够检测电流何时变为负极性。 输入电压是否会低于 ZCD_THRESHOLD、当前的 DPWM 周期是否应中断。

//启用 ACOMP-F 引脚并连接到 DPWM-1上的电流限制(ZCD -零电流检测)
FaultMuxRegs.DPWM1CLIM.bit.ACOMP_F_EN     = 1;
FaultMuxRegs.ACOMPCTRL2.bit.ACOMP_F_SEL   = 0;
FaultMuxRegs.ACOMPCTRL2.bit.ACOMP_F_POL   = 0;
FaultMuxRegs.ACOMPCTRL2.bit.ACOMP_F_THRESH = ZCD_THRESHOLD;

在 DPWM 模块中、我具有以下配置:

//激活逐周期电流限制
Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.CBC_PWM_AB_EN   = 1;
Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.CBC_ADV_CNT_EN  = 1;
Dpwm1Regs.DPWMFLTCTRL.bit.CBC_MAX_COUNT = 0;
Dpwm1Regs.DPWMFLTCTRL.bit.CBC_FAULT_EN  = 1;

实际上 ZCD 可以按预期工作-但只需一次! 它不会在下一个 DPWM 周期重新激活 DPWM、而是保持未激活! 只需再次禁用和启用 DPWM、DPWM 模块便可开始工作-...一次即可开始运行、游戏再次开始!

技术参考手册中介绍了 FAULT_AB 检测的这种行为、但 CLIM/CBC 不介绍!

有人知道如何解决这个问题吗?

感谢您的帮助!

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    CBC 电流限制与 CBC 故障不同。
    CBC 故障意味着在几个或几个 CBC 电流限制事件之后、锁存并看起来像 FAULT_AB 那样具有延迟(CBC_MAX_COUNT)。
    只需移除 Dpwm1Regs.DPWMFLTCTRL.bit.CBC_FAULT_EN = 1、您就会看到预期的 CBC 电流限制功能。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    非常感谢您的快速响应。 我测试了 Dpwm1Regs.DPWMFLTCLL.bit.CBC_FAULT_EN = 0、但遗憾的是、CBC 电流限制不能按预期工作!

    DPWM1-A 将为电感器充电、DPWM1-B 将用作"理想二极管"。 通过设置 Dpwm1Regs.DPWMFLTCLL.bit.CBC_FAULT_EN = 0、DPWM1-B 将在 DPWM 周期的剩余时间内处于高电平、并且不会被中断。 这会导致高电流、而输入交流电压较低、电容器负载(实际上!) 140 V

    Dpwm1Regs.DPWMFLTCTRL.bit.CBC_FAULT_EN = 1 (DPWM1-A 将被中断):

    Dpwm1Regs.DPWMFLTCTRL.bit.CBC_FAULT_EN = 0 (DPWM1-A 将不会被中断):

    我出了什么问题?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您处于哪种 DPWM 模式?

    正常模式(A -> D、B ->(1-D))

    多模式    (A -> D、B -> D)

    如果您处于正常模式,CBC 仅截断 A,B 实际上会变得更宽,以遵循(1-D)关系。 因此、您不能期望 CBC 截断 B

    在多模式下、CBC 将根据  与 A 或 B 脉冲相比发生的时间来潜在截断 A 或 B 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我处于正常模式、具体方法是根据输入电压的极性在 INTRA_MUX 中设置"交叉"。

    下面是我的电路图:

    是否有另一种方法在零电流检测时中断两个 DPWM1通道、仅在一个 DPWM1周期内中断? "理想二极管仿真"是什么?

    在此应用中、正常模式是否不是最佳 DPWM 模式? 应改用哪种模式?

    编辑:

    我今天已经在多模式下进行了一些测试。 如何确保 DPWM-A 和 DPWM-B 不会同时处于高电平? 有时我看到两个通道都处于高电平! 如何配置 CBC、仅在 DPWM 周期的剩余时间内禁用 ZCD 上的 DPWM 输出?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    多模式不能满足您的要求。
    如果您有备用 DPWM、我想我们可以尝试通过以下配置实现您所需的内容:

    1)我们可以将另一个 DPWM (例如 DPWM1)设置 为占 空比接近100%的开环正常模式、因此 DPWM1A 输出非常宽。

    2) 2)连接 CBC 信号、使 DPWM1A 的下降沿被 CBC 截断。

    3) 3)现在,我们可以使用 Edge_Gen 构建新的波形。 上升沿是 DPWM0B 的上升沿、下降沿是 DPWM1A 的下降沿。

    4) 4)对于多路复用器、我们可以使该波形从 DPWM0B 引脚输出。

    我没有测试过这个、但看起来值得一试。 请阅读手册中有关 EdgeGen 的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    非常感谢您的响应和帮助。 我们的设计是图腾柱 PFC、基于 TI 文献编号 SLUP327和 SLUP328 (经过一些修改)。 (今天我已经看到、您是作者之一!) 因此、如果当前设计中的 ZCD 无法正常工作、我想知道您是如何解决这一问题的。

    该应用中是否可能不需要 ZCD? 在我看来、其中一个 FET 充当电感器的电荷泵、而下一个 FET 将几乎毫无损耗地输送能量。 但是、当电感器电压低于电容器电压时、负电流将会损坏该 FET。 因此、要在 ZCD 之后关闭该 FET、应该需要。

    您是否在 TTP-PFC 中找到了另一种实现方法?

    只是想问一下:是否可以获取应用的一些源代码段、看看您是如何修复的? 我自己编写了完整的固件、但现在我遇到了这种情况(简单?) 问题。 一些代码片段有助于找到解决方案...!

    提前感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是单相还是交错式应用?
    我们当前的项目不应用 ZCD、是 CCM 模式解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就像您的项目一样、它是一个具有单相输入的 CCM 图腾柱无桥 PFC。 它应该是24V 直流电源的基础。
    如果您的应用未应用 ZCD:如何防止 DPWM 周期的放电部分出现负电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会阻止负电流。 我们 EVM 中的 FET 似乎不受影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这将提出一些新问题...! 在我的最后一项测试中、当通道 A (正常模式)的占空比非常低且通道 B 具有高1-D 时、我看到相位中出现了高负电流 当输入电压接近过零并且电容器加载到(实际上!)时、情况尤其如此。 140伏。 实际上、我使用 CBC 故障来处理它、但这只是为了保护我的硬件。

    SLUP327:

    是否有方法使用 IDE 来解决我的问题?

    明天我将询问我的一些同事、我如何处理这个问题。 之后我将再次答复。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想重新编码已发布的代码、该代码经过100%测试。
    其他想法得到了采纳、您可以说服他们。
    您仍然可以通过我之前建议的方式实现 ZCD:
    ------------------------------------------
    如果您有备用 DPWM、我想我们可以尝试通过以下配置实现您所需的内容:

    1)我们可以将另一个 DPWM (例如 DPWM1)设置为占空比接近100%的开环正常模式、因此 DPWM1A 输出非常宽。

    2) 2)连接 CBC 信号、使 DPWM1A 的下降沿被 CBC 截断。

    3) 3)现在,我们可以使用 Edge_Gen 构建新的波形。 上升沿是 DPWM0B 的上升沿、下降沿是 DPWM1A 的下降沿。

    4) 4)对于多路复用器、我们可以使该波形从 DPWM0B 引脚输出。
    --------------------------------------------------
    或者、您可以使用 Sync 引脚不仅终止同步 FET 脉冲、还可以缩短整个周期并立即开始新周期。 (转换模式控制)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    昨天、我找到了一种防止 DPWM 第二相出现负电流的替代方法。 因此,我现在有一个临时解决办法。 这些"替代方法"可能不是最终解决方案、但我可以继续让 PFC 运行。 也许稍后我会尝试其他方法(如您的建议!)、当项目阶段处于更稳定的状态时-或者至少当我位于"死胡同里...!

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴问题得到解决。 请告诉我是否可以提供任何帮助。

    此致、