Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76930EVM, TIDA-00449
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他部件:、 TIDA-00449
您好!
我们使用 bq76930构建了自己的硬件。
我们在引导 bq 时遇到问题。 CAP2未达到3、3V、它保持在200mW。 CAP1达到3、3V 正常。
引导时、我们进入正常模式、但出现 xReady 内部故障。
在此状态下、电压为:
Vc5x 到电容2 (在 CAP2上测量)的 sth 为120mV
Vc5X 至 GND 11、6V
CAP2至 GND 11、58V
Vc5至 GND 11、57V
当我们很快将 VC5X 连接到 CE2时、我们可以使其运行。 我们不知道为什么,但这是可行的。 突然、CAP2达到3、3V。 只有当我们这样做时它才有效!!
连接之后、您可以找到我们如何将电池连接到 bq。
我们已经尝试在 CAP1和 CAP2上使用放气电阻器和1m Ω、但这没有任何变化。
我希望任何人都能帮助我们。
此致,我要提前表示感谢:)
Sebastian