This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:CAP2未达到3、3V 引导问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76930EVM, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662083/bq76930-cap2-does-not-reach-3-3v-boot-problem

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:、 TIDA-00449

您好!

我们使用 bq76930构建了自己的硬件。

我们在引导 bq 时遇到问题。 CAP2未达到3、3V、它保持在200mW。  CAP1达到3、3V 正常。

引导时、我们进入正常模式、但出现 xReady 内部故障。

在此状态下、电压为:

Vc5x 到电容2 (在 CAP2上测量)的 sth 为120mV

Vc5X 至 GND 11、6V

CAP2至 GND 11、58V

Vc5至 GND 11、57V

当我们很快将 VC5X 连接到 CE2时、我们可以使其运行。 我们不知道为什么,但这是可行的。 突然、CAP2达到3、3V。  只有当我们这样做时它才有效!!

连接之后、您可以找到我们如何将电池连接到 bq。

我们已经尝试在 CAP1和 CAP2上使用放气电阻器和1m Ω、但这没有任何变化。

我希望任何人都能帮助我们。

此致,我要提前表示感谢:)

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、
    在原理图段中、我没有看到运行所需的几件事、它们可能在那里、但请检查:
    BAT 引脚必须有一个电源输入滤波电阻器、通常从 CE10到 VC10X 网络为1k。 如果缺少电阻器、BAT 引脚应该获得一个电压 R1和 D6来运行、尽管这不是正确的、所以这可能不会阻止 CAP2上升。
    功率滤波电容器未显示在原理图段中。 必须有一个从 VC5X 到 GND 的电容器和一个从 VC10X 到 VC5X 的电容器、通常约为10uF。 如果没有电源滤波器电容器、部件可能无法正常工作。
    图中显示了 REGSRC 直接连接到 CE10。 应使用滤波器(电阻器和电容器)、但这不应阻止 CAP2启动。
    最好将 C21的底部连接到 GND、而不是 VC0、请参阅数据表的图8-2、但这不应妨碍 CAP2的启动。
    确保 RT1就位。 C11或 RT1上的电压将阻止 CAP2启动。 我还看到 TS2上的网标签、请确保这不会进入将网拉向 VSS 的电路中的某个位置、这也会阻止 CAP2启动。 您将 VC5X 拉至 CE2可能会使 VC5X 相对于 TS2下降、从而允许器件启动。 启动前、测量 TS2两端相对于 VC5X 的电压。 它应该大约为0V。 如果它为正或负、则可能会阻止 CAP2启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    非常感谢您的回答! 我们仍在进行一些测量。
    此外、我们还发现了另一个有趣的事实:当我们为电池充电时、高达4V (3.45V 的 Insteat)、启动完全正常。 我们不会遇到任何 xReady 错误。 但是、当我们开始平衡时、我们会得到一个 xReady 错误。
    我们假设 Vc10x、VC5x 或 CAP2上存在一些潜在的不匹配? 我认为平衡会停止、因为第二个 ADC/平衡器组再次关闭。

    我们是否有参考设计可以查看您推荐的滤波器? 我们在任何地方都找不到它。 尤其是10µF 电容。 当我们看到这种信息时,我们更容易理解电路是如何工作的;)
    我们的硬件是在 TI 参考设计上设计的。

    我已经进行了一些测量:

    根据 Bat 引脚:
    引脚 Bat 上的电压至 GND = 23、4V
    D6+R1上的电压至 GND = 23、75V

    似乎没有足够的电压来驱动流经二极管的电流?


    根据 C11和 RT1:
    C11上的电压= 0V
    RT = 0V 时的电压
    TS2上的电压至 VSS=12、2V
    -->我在这里看到了问题...对吧?

    感谢您的帮助!

    此致

    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、
    简单形式的标准原理图位于 bq76930数据表图8-2中、请注意右侧的 CF 电容器。 当然、数据表原理图是简化的、EVM 原理图是更完整的、请参阅 bq76930EVM 用户指南中的 slvu925图27和28。 在评估特性和组装选项中、很容易错过图28中的 CF 电容器 C34和 C35。 TIDA-00449的原理图第2页右侧提供了 CF 组件。 产品文件夹中提供的应用手册 bq769x0无绳电器的 BMS 配置还显示了具有6节电池的 CF 电容器(图3)、但不具有外部平衡。 其中的几个具有之前提到的非首选 VC1电容器连接。

    BAT 引脚和 VC10之间的电压差似乎表示该部件缺少 BAT 的 RF 电阻器。 在低于 VPORA 电平的较低电芯电压下尝试启动时、上组折叠时、它必须是电压 VBAT 电压(BAT - VC5X)。
    我想、在它运行并且您开始平衡时、BAT-VC5X 下降到 VSHUT 区域、导致上组关闭并且 XREADY 故障。
    该器件需要其电源连接和去耦合才能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    我看到了。 哦,我的天,我们完全监督了这个部分。 这在两个眼图原理中怎么会发生:D.
    非常感谢! 如果我们偷了你的时间,我们本可以自己看到这一点。
    我们将在大约一周内进行重新设计和报告。
    再次感谢!
    此致
    Sebastian