This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:辐射测试

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662226/bq25895-radiation-test

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:LM3488

你(们)好

目前、我的客户端正在配置 bq25895 + lm3488电路。

现在、我们将超出辐射测试期间240MHz 频带的参考值、如图所示。


我删除了 lm3488,但出现了相同的问题。

然而、当移除 bq25895的输出电容时、辐射测试得到了改进。

操作 lm3488需要电容。 我们是否可以改进?


它将提供 PCB 和原理图文件。

e2e.ti.com/.../charger895_5F00_audio_5F00_ver0_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../3603.TOP.PDFe2e.ti.com/.../L3.pdfe2e.ti.com/.../L2.pdfe2e.ti.com/.../8322.BOT.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我不明白为什么从 SYS 上移除电容器会改善噪声。  我会期待相反的情况。

    PCB 层 pdf 有点难阅读、但我找到了充电器。  我没有看到任何过孔、因此我有以下问题:

    1.充电器电源板是否通过通孔连接到底层接地?

    2. 顶层 GND 引脚是否 通过内部层或底层过孔连接到 PMID 电容器接地?   在   尝试尽可能减少噪声时、正确放置 PMID 电容器、包括接地回路通常至关重要。   随附的演示文稿解释了实现最低噪声的最佳布局。  

    在重新布局 PCB 之前、如果  您不使用 OTG、我建议将 最靠近 PMID 的2个10uF 电容器替换为0.01uF 和0.1uF 或0.1uF 和1uF 电容器。  这些去耦电容器可以降低 EMI。  

    此外、如果您不使用 OTG 模式、 则不需要二极管 D2.e2e.ti.com/.../5238.bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdf