This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225-Q1:间歇性上电故障

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54225, DS90UB964-Q1, TPS54225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651508/tps54225-q1-intermittent-failure-to-power-on

器件型号:TPS54225-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54225DS90UB964-Q1

我们已根据此电路的 TI 参考设计将 TPS54225配置为5V 输出( http://www.ti.com/tool/ds90ub964-q1evm )

在启动期间、当电路板长时间处于运行状态时、TPS54225芯片将不会按预期开启。 它在输出端达到大约4伏、然后关闭。 下电上电将解决此问题、并且直到 a)延长断电时间或 b)对所有电容器放电时、此问题才会再次出现。

原理图:

上电序列失败

上电序列成功

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54225可能会由于 OVP 或 UVP 条件而锁存。 我将把它分配给参考设计器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢对此的帮助。 参考设计人员是否会直接与我联系?

    我们确实通过增加软启动电容看到了改进。 我们没有看到47nF 电容器的问题、但想与参考设计人员确认是否需要进行任何额外测试来确保设计的稳定性。

    下图、软启动控制引脚4上的电容为47nF、而不是3nF。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我个人不知道该参考设计的设计人员。 我给他发送了一封电子邮件提醒、但他在下周之前是 OOO。 他很可能是 DS90UB964-Q1摄像头集线器的专家、对 TPS54225-Q1不太熟悉。 您能告诉我您的应用吗? 您是否正在使用 DS90UB964-Q1? 或者、您是否有使用 TPS54225-Q1的不同应用? 您的启动波形现在看起来正常。

    稳定性的问题。 您是否关注与启动问题不同的传统控制环路稳定性? 我注意到您使用混合电解电容器和陶瓷电容器进行设计。 通常、TPS54225-Q1只需要22uF 至68uF 的全陶瓷电容器。 我认为没有任何工具可用于分析 TPS54225-Q1的稳定性。 您唯一的选择是手动测量电路中的环路响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们的应用使用 DS90UB964-Q1、其中 TPS54225为参考设计下游的相同1.1V 和3.3V/1.8V 电源供电。 感谢您与他联系。 此时、我们主要希望确认该波形看起来正常(您已解决、谢谢)、如果有任何其他测量、我们应该排除其他间歇性启动的可能原因。 我们将等待参考设计器的确认。

    [引用 user="JohnTucker ">您会询问稳定性问题。 您是否关心与启动问题不同的传统控制环路稳定性?[/引述]

    不、我应该更具体一些。 我们目前不关心应用中的传统控制环路稳定性。 感谢您的澄清。

    我们感谢所有的帮助!

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    参考设计作者提供:
    "我记得需要调整软启动电容值。 原始设计使用了 TPS54225数据表中的图13中的值。"

    您似乎最好使用您当前的 SS 电容值。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。