主题中讨论的其他器件:TPS54225、 DS90UB964-Q1、
我们已根据此电路的 TI 参考设计将 TPS54225配置为5V 输出( http://www.ti.com/tool/ds90ub964-q1evm )
在启动期间、当电路板长时间处于运行状态时、TPS54225芯片将不会按预期开启。 它在输出端达到大约4伏、然后关闭。 下电上电将解决此问题、并且直到 a)延长断电时间或 b)对所有电容器放电时、此问题才会再次出现。
原理图:
上电序列失败
上电序列成功
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已根据此电路的 TI 参考设计将 TPS54225配置为5V 输出( http://www.ti.com/tool/ds90ub964-q1evm )
在启动期间、当电路板长时间处于运行状态时、TPS54225芯片将不会按预期开启。 它在输出端达到大约4伏、然后关闭。 下电上电将解决此问题、并且直到 a)延长断电时间或 b)对所有电容器放电时、此问题才会再次出现。
原理图:
上电序列失败
上电序列成功
感谢你的帮助。
John、
我们的应用使用 DS90UB964-Q1、其中 TPS54225为参考设计下游的相同1.1V 和3.3V/1.8V 电源供电。 感谢您与他联系。 此时、我们主要希望确认该波形看起来正常(您已解决、谢谢)、如果有任何其他测量、我们应该排除其他间歇性启动的可能原因。 我们将等待参考设计器的确认。
[引用 user="JohnTucker ">您会询问稳定性问题。 您是否关心与启动问题不同的传统控制环路稳定性?[/引述]
不、我应该更具体一些。 我们目前不关心应用中的传统控制环路稳定性。 感谢您的澄清。
我们感谢所有的帮助!
此致、
Ryan