This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:将 bq34z100-G1 srec 文件更新为 bq34z100evm,从而提供正在执行的固件.priority 序列

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662019/webench-tools-bq34z100evm-updating-bq34z100-g1-srec-file-to-bq34z100evm-giving-executing-firmware-priority-sequence-in-progress

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ34Z100EV2400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

将 bq34z100-G1 srec 文件更新为 bq34z100evm、从而执行固件.priority 序列。

请为我提供将 bq34z100-G1 srec 固件文件更新为 bq34z100evm 的 bq34z100所需的步骤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    使用3.6V 电池时、请确保在 EVM 上将跳线设置为小于5V 的工作电压。

    电池应连接到 BAT+和 BAT-、如 EVM 用户手册中所示。

    此外、请确保将 EV2400上的电线连接到 I2C 端口和 EVM 上的 I2C 端口。 请勿使用 HDQ 进行启动。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan Kahler、是的、我连接了您提到的相同步骤