This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54395:是否有任何电流峰值规格

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54395

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662082/tps54395-is-there-any-current-peak-specification

器件型号:TPS54395

大家好!

在已经完成的设计中、我们引入了一个新的外部器件、该器件由 TPS54395的一个通道(+5V)供电。 对于之前的器件、一切都正常、在裕度内、但新器件在几毫秒(4-10ms)内引入了一些高达6A 的电流峰值、而电源设计为3A。

在数据表中、仅说明过流保护是逐周期完成的、但不指定过流阈值或允许的峰值持续时间值。 除了3A 的直流数据外、还有任何内部 TExaS 测试可以提供精确的时序或安全的值范围。

感谢您的支持、

Daniel:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用逐周期谷值检测控制电路来实现输出过流保护(OCP)。 通过测量 SWX 和 PGNDx 引脚之间的低侧 FET 开关电压来监测开关电流。