Other Parts Discussed in Thread: TPS54395
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54395 大家好!
在已经完成的设计中、我们引入了一个新的外部器件、该器件由 TPS54395的一个通道(+5V)供电。 对于之前的器件、一切都正常、在裕度内、但新器件在几毫秒(4-10ms)内引入了一些高达6A 的电流峰值、而电源设计为3A。
在数据表中、仅说明过流保护是逐周期完成的、但不指定过流阈值或允许的峰值持续时间值。 除了3A 的直流数据外、还有任何内部 TExaS 测试可以提供精确的时序或安全的值范围。
感谢您的支持、
Daniel: