This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:输入电压与 VnRST 之间的关系

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661847/tps7a63-q1-input-voltage-vs-vnrst-relationship

器件型号:TPS7A63-Q1

尊敬的 TI:

TPS7A6350Q1输入电压 与复位表 作为研究人员。  不同的输入电压是否 会影响复位时间? 我在数据表中找不到相关文件。 非常感谢

例如:T_delay=300ms; 当输入 volt=5V 时, T_REST 可能为400ms;
但是、当输入电压变为12V 时、T_REST 变为402ms。  我进行多个样本测试、结果始终与此类似。

 我有点困惑、为什么输入电压增加、T_REST 变化变得更长。  哪些因素会影响 T_REST?  
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    延迟电流和延迟阈值随温度以及电压的变化而有所不同。  您的测量值通常用于电压变化。

    需要注意的几个事项。  虽然我们竭尽全力在数据表中提供最新的清晰信息、但有时需要进行修订。  务必确保您使用的是最新的数据表修订版、该修订版始终可从 ti.com/ldo 的产品文件夹中找到。  在这种情况下、您的数据表 snip 来自数据表的较旧版本;但是、它不会影响此特定答案。

    另请注意、我们有一个较新的带看门狗的 LDO、您可能对此感兴趣。  请看一下 TPS7B63

    非常尊重、

    Ryan