This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:SmartFlash 编程错误

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650098/bq27411-g1-smartflash-programming-error

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

学习周期结束后、我使用 bqStudio 创建一个 OTFs 文件(1.3.79)。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0841.0421_5F00_1_5F00_09_5F00_80_2D00_bq27411G1A.zip

现在、我将使用软件 SmartFlash (V07.0)对 BQ27411进行编程、但错误如下:

  • " OTFS 文件第48行中的读取比较错误(读取:0x4/Expected:0x0)"
  • " OTFS 文件第49行中的读取比较错误(读取:0x6/Expected:0x0)"

始终发生。

导致此误差的原因是什么?

另一个问题
如何将 BQ27411重置为发送状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    很抱歉耽误您的时间-一位单节电池专家将于周一返回给您。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    2017年12月14日起、没有人回答我的问题。 我很高兴得到支持。

    此致

    Alexander Wilhelm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    您是否遵循智能闪存 OTP 编程工具的说明? 您是否在提示时应用了7.4V、以及在提示时是否也删除了7.4V。 OTF 文件的第48行和第49行显示出您的错误来自哪里? 请分步执行该文档。

    否、bq27411无法重置为默认状态

    谢谢
    Onyx