请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 你好
我正在尝试仿真主控制器的启动电路和直流偏置。 42uf 的电容器 C2通过两个499k 的串联电阻器进行充电、就像文档 slur800中给出的那样。 辅助绕组由配置为延迟脉冲波形(12.55V 幅度)的 VG2进行仿真。 仅考虑仅使用一个二极管(MBR7545)作为半波整流、脉冲才处于正半波。 主直流总线是三相整流器的输出。 用于偏置主控制器的 C2电容器电压将稳定在45V。该电压需要稳定在12V
那么、我缺少什么呢?
我附加了 TSM 文件 e2e.ti.com/.../5432.TWO_5F00_LINE_5F00_with_5F00_auxillary_5F00_power.TSC
e2e.ti.com/.../8865.slur800.pdfTHANKS
Samrat