This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040 T0-92引脚排列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662110/lm4040-lm4040-t0-92-pin-out

器件型号:LM4040

 T0-92封装的 LM4040引脚排列是什么? 它在数据表中没有显示、至少在任何明显的地方都是如此。

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在德州仪器(TI)中,我们有两个版本的 LM4040,这可能会令人困惑:LM4040和 LM4040-N LM4040没有 TO-92 、但 LM4040-N 有。 我相信您正在关注  或已将 LM4040-N 应用于 TO-92。  此器件的引脚分配将在 DS 的第4页上。 请记住、对于此引脚分配、器件图视图是从底视图而不是从顶视图。

    -Marcoo

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ah、DigiKey 链接了错误的 DS