请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 T0-92封装的 LM4040引脚排列是什么? 它在数据表中没有显示、至少在任何明显的地方都是如此。
谢谢
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
在德州仪器(TI)中,我们有两个版本的 LM4040,这可能会令人困惑:LM4040和 LM4040-N LM4040没有 TO-92 、但 LM4040-N 有。 我相信您正在关注 或已将 LM4040-N 应用于 TO-92。 此器件的引脚分配将在 DS 的第4页上。 请记住、对于此引脚分配、器件图视图是从底视图而不是从顶视图。
-Marcoo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。