This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200/TPS51206

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661770/tps51200-tps51200-tps51206

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件:TPS51206

您能否帮助查看以下两种 DDR 电源设计的设计:

DDR3L VTT:0.75V_VTT 连接到终端电阻器(~30个50 Ω 电阻器)

DDR4 VTT:+VCCO_PSDDR4_504=1.2V、+DDR4_VTT 连接到25个40欧姆电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51206:

    将 VTTREF 电容(C283)更改为0.22uF。

    在 VTT 上再添加一个10uF 电容器(或占位符)。

    TPS51200原理图看起来不错。

    BTW、参考设计可在数据表中找到。

    谢谢