This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:VPOS 不正确

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649238/tps65130-vpos-not-correct

器件型号:TPS65130

我在下面的电路中使用了+/-12V 的+5V 电源。  当 VIN=5V/1A 时、VNEG=-11.7V、但 VPOS=4.6V。  可能出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    我在您的原理图中没有发现任何问题。 升压转换器似乎已启用但未切换(VPOS≈VIN-压降在 D1_1上)。 您是否已检查电路板上的 R3_1、R4_1和 R11_1的实际值。 此外、请使用示波器在启动时检查 FBP、INP 和 CP 引脚。

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diaara、

    感谢您的回复。  我测量了板载组件的下方。

    * R3_1 = 264K Ω

    * R4_1 = 119K 欧姆

    * R11_1 = 0欧姆

    我不知道不匹配是否是由 TPS65130引起的。  它们是否应接近组件值?

    当 ENP=3V 时、FBP = 0.47V。  下面是 INP 和 FBP 的启动波形。

    CP 在启动期间保持0V。

    随附的是 BOM。

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_TPS65130.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    请在原理图中的值中使用新的电阻器替换 R3_1、然后重试启动。 通常、此类不匹配不能由 IC 引起。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    您是否在调试中取得了任何进展或它是否仍然无法正常工作?

    感谢您的反馈。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)–谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brigitte、

    我替换了 R3_1、但没有看到任何不同。 我在 INP 和 VIN 处观察到的波形与 Diaara 发送给我的波形不同。 我的没有振荡器件。 我尝试了两个具有相同结果的板。 我在原理图或布局上找不到任何问题。 最后、我放弃了这个设计。 感谢你的帮助。

    Cindy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    很遗憾听到您放弃了该设计。 我们是否可以做任何事情来帮助您? 例如、发送 EVM 是否有帮助?

    此致、
    Brigitte