请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130 我在下面的电路中使用了+/-12V 的+5V 电源。 当 VIN=5V/1A 时、VNEG=-11.7V、但 VPOS=4.6V。 可能出什么问题了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Diaara、
感谢您的回复。 我测量了板载组件的下方。
* R3_1 = 264K Ω
* R4_1 = 119K 欧姆
* R11_1 = 0欧姆
我不知道不匹配是否是由 TPS65130引起的。 它们是否应接近组件值?
当 ENP=3V 时、FBP = 0.47V。 下面是 INP 和 FBP 的启动波形。
CP 在启动期间保持0V。
随附的是 BOM。