This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:tps53353 1V 输出问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651396/tps53353-tps53353-1v-output-problem

器件型号:TPS53353
 我们有奇怪的行为。
输出保持1V、只是一个秒的转换、然后离开。
当输入电压从12V 降至大约7V 时、它会恢复到1V。
如果它返回到12V、它的输出为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布一些波形? 确保包含 SW (LL)节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在 LL 引脚上捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电感上桥接的47k+0.1uF + 1nF 的修改之后、捕获这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radomir、

    您能告诉我这些波形的时间刻度和振幅吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2V/div 和50ms/div

    2V/div 和20us/div

    它在图片中、左上角为黄色、我希望在上传后可以看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    脉冲之间的时间大约为36毫秒。 第一张图片中。 由于您选择了2.8毫秒 SS 时间、这对应于 OCP 保护断续时间。 您似乎正在激活过流保护。 您能否在启动时检查电感器电流? 某些电解电容器在完全放电时可能具有非常低的阻抗。 它们在启动时可能会消耗很大的电流。 这是我首先查看的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Radomir、

    您是否解决了此问题? 我将把这个标记为已解决。 您可以通过响应来重新打开它。

    谢谢、