This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:OVP 故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661658/lm5060-q1-failure-on-ovp

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8301LM5060

您好!

我在学校的高级设计项目中使用 LM5060高侧保护。  我已将设置配置为分别具有大约20V 和60V 的 UVP 和 OVP。  对 PCB 进行完全组装后、当我为电路板加电并达到 UVP 阈值时、连接到 LM5060栅极引脚的 FET 会导通、电路板加电正常。  当我达到55V-60V 左右时、电路板会关闭。  然而、在循环测试 UVP 和 OVP 的过程中、通过从低于 UVP 增加到高于 OVP 限制并从 OVP 下降到 UVP 限制来多次测试、LM5060最终在达到 OVP 限制和...时失败 嗯、魔术烟。  然而、当电路板被部分组装时(基本上只有无负载的高功率侧)、我已经测试了我的高侧电源保护、而 LM5060从未出现故障。  我以为我的电路的其他部分有故障、但却找不到任何东西来证实我的怀疑。  我认为、故障的实际原因可能是 MOSFET 在 OVP 限值下快速关断时的电压瞬变。  我认为、在没有负载时它没有发生故障的原因是当我组装电路板的其余部分时、电流比电流负载更高时、电流更低。  我完全组装的电路板基本上只有 F28035 piccolo MCU、几个运算放大器、CAN 收发器、DRV8301电机驱动器和 RS 232通信硬件。  组装电路板时的负载电流非常低、远小于0.5安。  在如此小的电流下、是否有可能出现会导致 LM5060失效的 dv/dt 瞬变?  此外、FET 会在发生故障时将源漏短路。  我附加了一张我的远程信息处理图片(注意:由于 FET 栅极充电时间延迟过长、R13和 C11已被移除)。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon

    前端需要 TVS、输出需要功率肖特基。  请访问 www.ti.com/hotswap 并下载该器件的设计计算器工具。  还有应用手册和视频。

    祝你好运。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您指导我使用设计计算器。 我希望我在手动 LOL 计算之前已经知道了这一点。 该工具未参考在输出端使用哪种类型的肖特基二极管。 对于在选择正确的肖特基二极管时需要考虑的额定值、您有什么建议吗? 此外、我假设您认为肖特基二极管的另一端应接地、而不是将肖特基二极管与 FET 的源极和漏极并联、对吧? 我会告诉您这是否能解决我的问题、我非常确信这会解决我的问题。 我等待验证这是否解决了我的问题。 非常感谢 Brian。

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只是对我目前为止发现的内容的更新。  我没有任何 TVS 二极管可用于测试、但我确实发现了一些有趣的发现、我认为我的电路也有问题、可能会导致故障。

     OVP 关闭点约为61V。  这导致栅极电压几乎为72.5伏、仅比栅极引脚的最大额定值2.5V。

     故障后、SENSE、GATE、OUT 和 GND 引脚短接在一起(测试了 FET 非板载时的导通性)。

     LED 指示 LM5060逻辑按预期在关断点工作(通过关闭)、但 FET 从未关闭、因为 FET 的栅极、漏极和源极短接在一起。

    4. 当达到 UVLO 跳变点时、LM5060的工作方式与预期完全相同。

    我的结论是、LM5060无法处理非常接近其栅极引脚上的最大额定电压的情况。  我认为这会导致 LM5060短路、从而导致 FET 短路。  此外、如果没有 TVS 二极管、瞬态很容易导致电压尖峰超过输入的最大额定值。  我将尝试通过首先将 OVP 阈值降低至55V、以便最大 Vgate 约为67V 而不是72.5V 来解决该问题。  其次、我将在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管。  我会告诉大家这是否能解决问题。

    -Brandon