Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
大家好、我叫 Sang-RAE LEE、他在韩国的 IT-Telecom 工作。
我公司的主要产品是 V2X 产品、包括无线网络。
因此、我们将功率放大器用于 Wi-Fi、 而 TPS7A8101是为放大器提供5V 电源的线性稳压器、因为它是低噪声、高带宽、高 PSRR 和低压降线性稳压器。
TPS7A8101的输入电源是降压稳压器。
降压稳压器的输出电压电平为5伏、与 TPS7A8101的输出电压电平相同。
在这种情况下、我们有一些问题。
1) 1)如果 TPS7A8101的输入电压电平等于输出电压电平、那么可预测的问题是什么?
5V 输入=>[TPS7A8101]=> 5V 输出
2) 2)如果 Wi-Fi 的功率放大器电流消耗为1A、 则 TPS7A8101的可预测输出电压电平是多少、包括压降或压降电平?
5V 输入=>[TPS7A8101]=> 5V 输出=> [1A 功率放大器]
3) 3)在另一种情况下、如果我们使用5.5伏作为输入功率电压、 那么 TPS7A8101的可预测输出电压电平是多少、包括压降或压降电压电平?
5.5V 输入=>[TPS7A8101]=> 5V 输出=> [1A 功率放大器]
4) 4)案例2)和案例3)之间的区别是什么?
5) 5) 5)您能否解释 上述情况下 TPS7A8101的内部操作?
谢谢你。
你好。
此致。
李相来