This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:1-1WM28K2

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661064/tps7a8101-1-1wm28k2

器件型号:TPS7A8101

大家好、我叫 Sang-RAE LEE、他在韩国的 IT-Telecom 工作。

我公司的主要产品是 V2X 产品、包括无线网络。

因此、我们将功率放大器用于 Wi-Fi、 而 TPS7A8101是为放大器提供5V 电源的线性稳压器、因为它是低噪声、高带宽、高 PSRR 和低压降线性稳压器。

TPS7A8101的输入电源是降压稳压器。

降压稳压器的输出电压电平为5伏、与 TPS7A8101的输出电压电平相同。

在这种情况下、我们有一些问题。

   1) 1)如果 TPS7A8101的输入电压电平等于输出电压电平、那么可预测的问题是什么?

       5V 输入=>[TPS7A8101]=> 5V 输出

   2) 2)如果 Wi-Fi 的功率放大器电流消耗为1A、 则 TPS7A8101的可预测输出电压电平是多少、包括压降或压降电平?

       5V 输入=>[TPS7A8101]=> 5V 输出=>  [1A 功率放大器]

   3) 3)在另一种情况下、如果我们使用5.5伏作为输入功率电压、  那么 TPS7A8101的可预测输出电压电平是多少、包括压降或压降电压电平?

       5.5V 输入=>[TPS7A8101]=> 5V 输出=>  [1A 功率放大器]

   4) 4)案例2)和案例3)之间的区别是什么?

   5) 5) 5)您能否解释 上述情况下 TPS7A8101的内部操作?

谢谢你。

你好。

此致。

李相来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sang Rae、

    1) 1)当输入电压=输出电压时、LDO 在压降下运行。 导通晶体管/FET 完全导通、许多性能规格将会大幅降低:PSRR、线路(输入)和负载(输出)的瞬态响应。 对于输入电压=输出电压、您可以假设 PSRR 几乎为零。 数据表中列出了 PSRR 规格、其中 Vin = 4.3V、Vout = 3.3V、其中余量:VIN - Vout = 1V

    1V 是针对 PSRR 性能的建议余量(输入电压-输出电压)。
    对于大多数其他 LDO 性能规格、最大压降电压是最小余量(Vin - Vout)。

    对于 TPS7A8101、在电气特性(EC)表中、对于数据表规格 PSRR 性能、我建议 Vin = 6V。
    对于所有其他性能规格、Vin 至少为5.5V。

    问题:
    -输出电压将随输出电流的变化而变化。 随着 Iout 增大、Vout 将减小、因为压降取决于 Iout。
    - PSRR 将非常低、输入降压转换器的纹波/噪声将以最小的衰减通过 LDO。 这将增加相位噪声并降低 Wi-Fi 器件中射频设计的灵敏度。 因此、您的 Wi-Fi 设备的错误率将上升、范围将下降。

    2) 2)有关 Vout = Vin + 0.5V 时的最大压降和输出精度、请参阅数据表中的电气特性表。有关压降电压图、请参阅图5。 我们不会在输入电压=输出电压时指定 LDO。

    3) 3)数据表指定了输入电压=输出电压+ 0.5V 时的输出和压降。请参阅电气特性表。

    4)情况2 LDO 处于压降状态。 案例3 LDO 在可接受的输入电压范围内运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric。
    感谢您的回答。
    我们可以通过您的答案了解 LDO 操作和我们可预测的问题。
    谢谢你。
    再见。


    此致。
    李相来