This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在 OTG 模式下使用 CHRG_OK 选择输入/输出

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652424/bq25703a-selecting-input-output-with-chrg_ok-while-in-otg-mode

器件型号:BQ25703A

您好!

我有一个以 BQ25703a IC 为中心的待定设计、我对以下内容感兴趣;

根据评估板、可以使用 CHRG_OK 引脚断开适配器。

然而、IC 感测通过 VBUS 引脚的适配器电压。

我的问题是:

如果我们将 CHRG_OK 引脚"连接"到 OTG 模式(REG0x01[3]= 1)、适配器是否能够在离开 OTG 模式后读取输入电压?

重新措辞;

进入 OTG 模式后、CHRG_OK 引脚变为高电平并切断适配器。

离开 OTG 模式后、CHRG_OK 是否变为低电平、从而使 IC 能够查看适配器是否已连接?

这是我的原理图的一部分(值仍然未定义):

EN_OTG_MCU 和 EN_ADPT_MCU 是否可以转换为由 IC 控制的单个互补 CHRG_OK 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入 OTG 模式后、CHRG_OK 引脚变为高电平并切断适配器。

    是的。 离开 OTG 模式后、CHRG_OK 变为低电平、IC 可以检查适配器是否已连接。

    不要认为将 EN_OTG 和 EN_ADP 信号组合在一起是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王、谢谢您的回答。

    绑定信号到底会是什么坏主意? 是否会导致泄漏槽?

    我可以使用死区时间电路以这种方式操作它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CHG_OK 与 VBUS 电压相关。 但是、VBUS 位于 Q5和 Q6之后。 当适配器输入可用时、VBUS 引脚无法感应到它、因为 Q5和 Q6可能会关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在撰写另一个问题的过程中、我了解了您的说法。

    谢谢你