请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好!
我有一个以 BQ25703a IC 为中心的待定设计、我对以下内容感兴趣;
根据评估板、可以使用 CHRG_OK 引脚断开适配器。
然而、IC 感测通过 VBUS 引脚的适配器电压。
我的问题是:
如果我们将 CHRG_OK 引脚"连接"到 OTG 模式(REG0x01[3]= 1)、适配器是否能够在离开 OTG 模式后读取输入电压?
重新措辞;
进入 OTG 模式后、CHRG_OK 引脚变为高电平并切断适配器。
离开 OTG 模式后、CHRG_OK 是否变为低电平、从而使 IC 能够查看适配器是否已连接?
这是我的原理图的一部分(值仍然未定义):
EN_OTG_MCU 和 EN_ADPT_MCU 是否可以转换为由 IC 控制的单个互补 CHRG_OK 线路?