This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:关于无负载电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651576/lm25011-about-no-load-current

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件:LM5166

你(们)好

我对空载时的电流有疑问。

我随附了原理图文件。

正常输入电压12V:DUT 电流为7~8mA

2. 10V ~ 28V 输入电压:DUT 电流为7~8mA,相同

3. 29V 输入电压:DUT 电流约为130mA

4.30V 输入电压:DUT 电流约为200mA

问题)

1、为什么电流从7~8mA 跳至130mA~200mA?

2.如何在29~30V 输入电压下固定7~8mA 等相同电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS Jung、
    感谢您提交有关 LM25011的问题。 您的电路与数据表中图19中的原理图非常相似。 有关电路的效率固化、请参阅数据表的图1。 您可以看到、随着 VIN 的升高、效率会降低;这是 COT 稳压器的正常行为。 LM5011的吨时间是固定的(由 RT 电阻器设置)、具有固定的关断时间、因此始终存在循环能量。 唯一的解决方法是挑选具有 PFM 模式的 COT、例如 LM5166。
    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 transzorb (sg?) 对于30V 直流输入而言、值太低、它将以该输入电平传导电流。 关断电压需要高于30V。