This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:EN 引脚最大电压

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649698/tps57160-q1-en-pin-maximum-voltage

器件型号:TPS57160-Q1

您好!

您能告诉我 EN 引脚的最大电压吗? 我看到与 d/s 有一些差异、客户使用 EN 来设置欠压锁定。

在标称输入电压(18V 至32V)下;最大电压为58V;欠压 设置为13.75V (10V 至15V 正常)

电阻器:Ruvlo1=1Mohm、Ruvlo2=100k Ω;  

我们可以使用这些电阻器设置吗? 如果是、则 Vin 高于5V。 我们应遵循哪条规则?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有正确的信息。 只需按照上述说明操作、确保电流小于100uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果 EN 悬空、EN 引脚中的电压为5.3V (在 EVM 上进行测试)、您认为这是正常的吗? 根据 DS、EN 引脚的最大输入电压为5V。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说似乎很高。  我非常确定 EN 在内部上拉至2.5V 电源轨。  IC 设计人员很可能会在今年的剩余时间内离开、因此我可能无法很快验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能否帮助更新 EN 引脚悬空电压的结果? 当输入电压从12V 增加到32V 时、EN 电压将从5V 增加到5.2V、如果此类应用存在任何风险(EN 引脚保持悬空、但数据表中已确认)、客户仍会对此感到担忧。 谢谢。

    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    我外出度假。 美国以外的人可能会更早地提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表上的说明、由于电压小于5.8V、且 EN 引脚的电流浮动时小于100uA、因此应确保安全。 只需注意、当 EN 引脚悬空时、由于该引脚具有高阻抗、因此它对噪声更敏感。 请注意数据表布局建议、以低噪声运行优化 PCB。

    此致、