This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:禁用栅极驱动器以实现保护

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, SN74LVC2G08, SN74LVC2G125, SN74LVC1G98

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652370/lm5113-disabling-the-gate-driver-for-protection

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G08SN74LVC2G125SN74LVC1G98

您好!

您能否建议一种在发生过流/过热情况下禁用栅极驱动器 LM5113的方法。

将 LI 和 HI 输入脉冲接地意味着我超出了微控制器的输出源电流限制。 如果对同一电路使用限流电路、则意味着我在正常运行时引入更多延迟。

将 HB 引脚拉至接地足以禁用 HI 开关的栅极脉冲。

请建议一种禁用 LM5113栅极驱动器的好方法。

谢谢  

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arjun、

    感谢您对 LM5113的提问和关注。 由于 LM5113上没有使能引脚、因此除了禁用 HI 和 LI 之外、没有其他方法可以禁用驱动器。 但是、输入 HI 和 LI 都是高阻抗输入、并且只需要很小的电流。 HI 和 LI 的输入电容也很低、因此即使您有一个与 HI 和 LI 信号串联的电阻器、它也不应导致过多的延迟。

    您可以将 HB 拉至接地以禁用 HI 开关的栅极脉冲、因为这样您将失去高侧驱动器的电源。 但是、请注意、这种短路也是 RC 型放电、这可能需要一些时间、尤其是当引导带电容约为0.1uF 时。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试仿真过电路。 但它没有成功。 我正在附加一个包含屏幕截图的字文件。

    请向我推荐一个解决方案、并了解什么是 problem.e2e.ti.com/.../LM5113_5F00_simulation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    上述的"芯片"错误地表示您可以通过将 HB 引脚拉至接地来禁用器件。 如果您成功执行该操作、那么当低侧开关打开时、将在内部自举二极管上施加完整的 VDD 电源。 大量电流将流动(许多安培)、并且会快速损坏自举二极管。 在仿真中、您会看到高达2.5安的电流、但即使这也不足以将 HB 引脚保持在低电平。 这样做会损坏 LM5113。

    唯一的方法是使用某种方法在发生故障时将 LI 和/或 HI 保持在低电平。  SN74LVC2G08等两个输入上的双路双输入与门可以很好地工作、在5V 时仅增加4.8ns 的延迟。 如果您只需要3.3V 的工作电压、则可能会发现一个更快的电压。 正如您所说的、由于从 MCU 引脚获取的电流过大、因此也不建议尝试拉低输入并过驱动微控制器输出、但是与门解决了这个问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、
    感谢您的澄清。

    在 SN74LVC2G08中、没有使能引脚。 我的保护电路为高输出有效、因此我无法直接将其用作与门的第二个输入来禁用脉冲。
    因此、如果发生过流、您建议将和的输出拉至接地。 这是可以接受的。

    SN74LVC2G125是一款具有使能引脚的双路总线缓冲门。 您认为使用它会更好。

    此致
    Arjun。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    SN74LVC2G125具有输出使能功能。 因此、当使能输入变为高电平时、输出(即 LI 和 HI 输入)将变为高阻抗。 如果在输出端放置一个下拉电阻器、以便将其拉低、则可以使用它。 但是、禁用功能的速度可能是一个问题、因为它是由下拉电阻器值设置的、该值可能不会太低。

    如果您只需要禁用一个输入(您表明您似乎最想禁用 HI 输入)、则可以使用 SN74LVC1G98等器件。 如果您查看数据表中的图3、您可以看到如何将其连接起来、从而实现一个反相输入的双输入与门、这正是您所需的功能。

    否则、如果您需要同时禁用两个输入或两个 SN74LVC1G98、则始终可以选择具有单独反相器的双与门。

    此致、

    Nathan