This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59282:TLC59282

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652372/tlc59282-tlc59282

器件型号:TLC59282

您好!

  我对 TLC59282有一个简短的问题。

OUT0至 OUT15输入用于 LED 灌电流。  

例如 、如果我有以下值:  

  VDD = 5V

  VLED = 5V

  IREF = 20mA

  Rext = 2.55K  

 LED 正向电压为2.2V

 那么我是否需要通过 LED 向芯片的 OUTx 引脚添加限流串联电阻 器?  

 随附的原理图是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Winston、

    您的原理图正确。

    最大的考虑因素是热性能。

    考虑到所有通道始终使用20mA 电流、TLC59282的功耗大约为:

    (5V-2.2V)*20mA*16=0.896W。

    如果使用 QFN 封装、θJA =46.8°C/W、则温度增加为0.896*46.8=42°C

    如果占空比小于100%、则温升小于42°C

    为了降低功耗、您可以通过添加电阻器来降低 TLC59282上的压降。

    例如、添加100欧姆电阻器可以将 TLC59282上的压降降低到5-2.2-100*0.02=0.8V。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您提供的信息:)。

    考虑以下情形:

    LED 将持续点亮1ms。 并关闭15ms。 (刷新率62.5Hz)。

    这意味着占空比为6.25%。 那么您认为串联电阻是必要的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Winston、

    在这种情况下、无需添加电阻器。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth