请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59282 您好!
我对 TLC59282有一个简短的问题。
OUT0至 OUT15输入用于 LED 灌电流。
例如 、如果我有以下值:
VDD = 5V
VLED = 5V
IREF = 20mA
Rext = 2.55K
LED 正向电压为2.2V
那么我是否需要通过 LED 向芯片的 OUTx 引脚添加限流串联电阻 器?
随附的原理图是否正确?