This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22和 TPS548B22兼容设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650643/tps548d22-tps548d22-and-tps548b22-compatible-design

器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS548B22

您好!

我的客户正在考虑在 TPS548B22和 TPS548D22之间共享焊接尺寸。 但他们发现引脚6、7、26不共享相同的引脚定义、我的问题是这两个 IC 是否可以在板上共享相同的封装模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。  我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个器件可以共享相同的 PCB 布局。 但是、PCB 布局必须采用布局以适应 TPS548D22 (40A)。 如果客户需要更改为 TPS548B22 (25A)、则只需更换 IC 即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tucker、您的帖子确实解决了我的问题