Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS61099
需要两个不同 输入选项:
- 输入为1.8V
- 0.7V 至4.5V 的输入
输出:
- 输出电压-4V 至-7V (可通过 ENA 引脚上的 PWM 进行调节)
- 输出电流:9uA–1mA
- 低关断电流、能够在关断时断开输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我所在的集团没有任何合适的东西。 通常、我们的 LV/MV 降压转换器的最小输入电压下限为2.95V、大部分为2A 输出最小值。 我只想指出、对于反相降压/升压、您肯定需要高于0.7的输入电压。 您可能会发现可以支持1.7V 输入的器件。 您可能希望使用升压转换器将输入升压至3.3V 左右、然后使用反相降压升压来推导负输出。 如果您具有固定的负电压、则可以将输入升压至相反的正电压、并使用反相电荷泵在这些极低的输出电流下获得相反的负电压、但由于您需要可变输出、因此很可能需要一个开关。 可能是 LPDC 组中的降压转换器、但升压转换器由不同的组处理。 您将要从两个不同的业务部门寻找解决方案。 您可能知道、我经常在这些论坛上发表意见。 我只是想指出这次对话的正确的初始方向。