This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流逆变器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651438/dc-dc-inverter

主题中讨论的其他器件:TPS62125TPS61099

需要两个不同 输入选项:

 

  1. 输入为1.8V
  2. 0.7V 至4.5V 的输入

 

输出:

 

  • 输出电压-4V 至-7V (可通过 ENA 引脚上的 PWM 进行调节)
  • 输出电流:9uA–1mA
  • 低关断电流、能够在关断时断开输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格可能是一项挑战。 您可能必须将该0.7V 升压、然后将降压/升压降压至负电压。
    为什么要控制 ENA 引脚上的输出? 通常您在 FB 引脚上施加 PWM 信号。  切换 ENA 通常会关断并重新启动转换器。  您可以预期输出会产生高纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我们的推荐解决方案应该是什么呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所在的集团没有任何合适的东西。  通常、我们的 LV/MV 降压转换器的最小输入电压下限为2.95V、大部分为2A 输出最小值。  我只想指出、对于反相降压/升压、您肯定需要高于0.7的输入电压。  您可能会发现可以支持1.7V 输入的器件。  您可能希望使用升压转换器将输入升压至3.3V 左右、然后使用反相降压升压来推导负输出。  如果您具有固定的负电压、则可以将输入升压至相反的正电压、并使用反相电荷泵在这些极低的输出电流下获得相反的负电压、但由于您需要可变输出、因此很可能需要一个开关。  可能是 LPDC 组中的降压转换器、但升压转换器由不同的组处理。  您将要从两个不同的业务部门寻找解决方案。  您可能知道、我经常在这些论坛上发表意见。  我只是想指出这次对话的正确的初始方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    对于恒定-7V、我建议使用 TPS61099将电压升压至~5V、然后根据此参考设计使用 TPS62125获得-7V 电压: http://www.ti.com/tool/PMP9760
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们是否会有与 LT1617类似的解决方案?