This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:计算表中存在未知错误

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54361
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651411/tps54561-unknown-error-in-calculation-sheet

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: TPS54361

请查找随附的 Excel 工作表,该工作表从 TI 网站下载。当我将输出电流设置为4A 以上时,该列的颜色会发生变化。

我是否可以知道原因相同?

谢谢、

Mohane2e.ti.com/.../TPS54561.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已将 IC 设置为 TPS54361?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。我已选择。请参阅先前帖子中随附的 Excel 工作表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我选择 TPS54361 (电池 B3)并将输出电流(电池 B14)设置为4.5A、则电池 B14变为红色。 如果我选择 TPS54561并将输出设置为4.5A、则电池 B14保持黄色。 我认为这是可以的。 如果您观察到不同的情况、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的是不同的颜色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 John 的回复。 在图片的第一行、请选择 TPS54561、而不是54361。 TPS54361仅支持高达3.5A 的电流、这就是电池颜色变为红色的原因。 54561支持高达5A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错过了。谢谢