This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:bq25792在充满电后无法自动关断

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183286/bq25792-bq25792-can-not-automatically-shut-down-itself-after-fully-charged

器件型号:BQ25792

当在主机关断之前设置处于快速充电状态的 bq25792并设置更大的充电电流时、我们遇到了一个问题。 此时主机关闭、bq25792在充满电后无法自动自行关断、因此泄漏电流在系统断电时保持相对较大、因为 bq25792仍在运行。


如果我们在关断前不进行设置并使用默认充电电流、则 bq25792充满电后的泄漏电流很小。 问题是充电电流无法满足设计要求。

 

我们需要更大的特性电流、例如2A、同时系统关闭以缩短特性时间; 如果主机在系统温度下运行解阻、则需要更小的充电电流(< 1A 或更小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    您是指进入 BAT/BATP 引脚还是 VBUS 的泄漏电流?   

    请注意、如果启用了充电器的 WD 计时器、当主机被移除时、充电器将返回默认设置、包括充电已启用、ADC 已禁用以及1A 或2A 充电、具体取决于 PROG 引脚设置。 如果 WD 计时器被禁用、则充电器会保留最后的设置、直到 VBUS 和 BAT 电源都被移除。  例如、如果禁用 WD 并启用 ADC、则充电器静态电流会更高。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的。 感谢您的信息。

    现在、WD 被禁用、因此静态电流更高。 但充电电流是我们所期望的。

    启用 WD 计时器后、最大计时器仅为160、这将不起作用。 我们希望主机关闭充电电流 高达2A。 但是、当主机被移除时、4S 电池的默认充电电流仅为1A。 充电器将恢复默认设置。  

    我们无法设置默认充电电流、仅设置 IINDPM 电流。

    希望充电已满可触发充电恢复到 bq25792的默认设置和关断状态。

    此致、

    Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    遗憾的是、当主机被移除且 WD 计时器过期时、无法阻止恢复默认设置。  此外、只有当充电器在 VBUS 上没有电源时、才能通过主机 I2C 写入进入关断和运输模式。  在 VBUS 存在的情况下、主机还可以发送 I2C 命令以强制充电器进入 Iq 最低的 HiZ 模式。  

    此致、

    Jeff