当在主机关断之前设置处于快速充电状态的 bq25792并设置更大的充电电流时、我们遇到了一个问题。 此时主机关闭、bq25792在充满电后无法自动自行关断、因此泄漏电流在系统断电时保持相对较大、因为 bq25792仍在运行。
如果我们在关断前不进行设置并使用默认充电电流、则 bq25792充满电后的泄漏电流很小。 问题是充电电流无法满足设计要求。
我们需要更大的特性电流、例如2A、同时系统关闭以缩短特性时间; 如果主机在系统温度下运行解阻、则需要更小的充电电流(< 1A 或更小)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当在主机关断之前设置处于快速充电状态的 bq25792并设置更大的充电电流时、我们遇到了一个问题。 此时主机关闭、bq25792在充满电后无法自动自行关断、因此泄漏电流在系统断电时保持相对较大、因为 bq25792仍在运行。
如果我们在关断前不进行设置并使用默认充电电流、则 bq25792充满电后的泄漏电流很小。 问题是充电电流无法满足设计要求。
我们需要更大的特性电流、例如2A、同时系统关闭以缩短特性时间; 如果主机在系统温度下运行解阻、则需要更小的充电电流(< 1A 或更小)。
您好、Yi、
您是指进入 BAT/BATP 引脚还是 VBUS 的泄漏电流?
请注意、如果启用了充电器的 WD 计时器、当主机被移除时、充电器将返回默认设置、包括充电已启用、ADC 已禁用以及1A 或2A 充电、具体取决于 PROG 引脚设置。 如果 WD 计时器被禁用、则充电器会保留最后的设置、直到 VBUS 和 BAT 电源都被移除。 例如、如果禁用 WD 并启用 ADC、则充电器静态电流会更高。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
是的。 感谢您的信息。
现在、WD 被禁用、因此静态电流更高。 但充电电流是我们所期望的。
启用 WD 计时器后、最大计时器仅为160、这将不起作用。 我们希望主机关闭充电电流 高达2A。 但是、当主机被移除时、4S 电池的默认充电电流仅为1A。 充电器将恢复默认设置。
我们无法设置默认充电电流、仅设置 IINDPM 电流。
希望充电已满可触发充电恢复到 bq25792的默认设置和关断状态。
此致、
Yi