This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:平衡会影响电池电压测量

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ76PL536EVM-3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182931/bq76pl536a-balancing-affects-cell-voltage-measurement

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536EVM-3

您好 TI 团队!

目前、我们正在开发基于 bq76pl536A IC 和32节串联电池模块的定制 BMS。 启用平衡电路后、相邻电池电压电压测量 值(如果 n 节电池正在平衡、n-1和 n+1是相邻的)与实际电池电压不匹配(通过外部电压表测量)。 遗憾的是、我无法分享任何原理图、但它们基于您提供的应用手册。

我们花了一段时间来调查这个问题、但不知道会发生什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、处于平衡状态的电池也有测量错误。 从3.555V 开始、它在电路板中降至3.294V、但其端子中的电池电压为3.544V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    通过电压表实际测量电池电压、您是否直接在引脚上进行测量? 电池电压测量值预计 与电池平衡期间的实际电池电压不匹配、因此、我们通常建议暂停电池平衡并等待电压稳定、然后再读取电池测量数据。  

    当电池平衡打开 时、流经导线和连接器的 CB 电流将形成特定的压降、并将影响电池测量。  

    在电池平衡期间、ADC 本身的精度不应受到影响、您可以直接测量器件引脚上的电压并与 ADC 读数进行比较、以 确认这一点。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    器件引脚和 ADC 测量值相同、这很好、告诉我器件和固件按预期工作。

    我理解为什么平衡电池测量应该有所不同、但为什么相邻电池测量会受到影响? 我已经在 bq76pl536evm-3电路板上对此进行了测试、结果也是如此。

    平衡单元的以下和前一个单元始终受到影响、我们不理解原因。 如果您需要任何数据或日志、我可以向您提供 DM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    如下图所示、假设 Zcable 为相同的电阻、当启用电池平衡时、流经 Zcable 的 CB 电流将形成电压降 Vdrop、如下所示。 因此、Cell6测量值为 VC6-5= Vcell6 - 2Vdrop;类似于 VC5-4 = Vcell5 +Vdrop。

    因此、您可以看到它会影响平衡单元和相邻单元、包括后续单元和上一个单元。

    请告诉我这是否澄清了您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我们在电路板和 EVM 电路板中注意到的效果相同。 正如您所解释的、这也是由于 Req 平衡电阻器、较低的电阻应使电压进一步下降。 我们有什么方法可以避免这种影响、或者在您声明时、配置芯片来补偿这种影响。

    谢谢和问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯

    您可以降低电阻以降低影响、但您知道它无法100%解决此问题、而较低的电阻意味着热插拔性能较差。 无法完全解决此问题。 是的、您可以通过 MCU 算法补偿 IR 压降、但由于温度下的电阻各不相同、因此您的补偿不会过于精确。 如果您的系统接受此温漂误差、请继续进行补偿。 。