主题中讨论的其他器件: BQ76PL536EVM-3
您好 TI 团队!
目前、我们正在开发基于 bq76pl536A IC 和32节串联电池模块的定制 BMS。 启用平衡电路后、相邻电池电压电压测量 值(如果 n 节电池正在平衡、n-1和 n+1是相邻的)与实际电池电压不匹配(通过外部电压表测量)。 遗憾的是、我无法分享任何原理图、但它们基于您提供的应用手册。
我们花了一段时间来调查这个问题、但不知道会发生什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队!
目前、我们正在开发基于 bq76pl536A IC 和32节串联电池模块的定制 BMS。 启用平衡电路后、相邻电池电压电压测量 值(如果 n 节电池正在平衡、n-1和 n+1是相邻的)与实际电池电压不匹配(通过外部电压表测量)。 遗憾的是、我无法分享任何原理图、但它们基于您提供的应用手册。
我们花了一段时间来调查这个问题、但不知道会发生什么。
安德烈斯、您好!
通过电压表实际测量电池电压、您是否直接在引脚上进行测量? 电池电压测量值预计 与电池平衡期间的实际电池电压不匹配、因此、我们通常建议暂停电池平衡并等待电压稳定、然后再读取电池测量数据。
当电池平衡打开 时、流经导线和连接器的 CB 电流将形成特定的压降、并将影响电池测量。
在电池平衡期间、ADC 本身的精度不应受到影响、您可以直接测量器件引脚上的电压并与 ADC 读数进行比较、以 确认这一点。
希望这对您有所帮助。
安德烈斯、您好!
如下图所示、假设 Zcable 为相同的电阻、当启用电池平衡时、流经 Zcable 的 CB 电流将形成电压降 Vdrop、如下所示。 因此、Cell6测量值为 VC6-5= Vcell6 - 2Vdrop;类似于 VC5-4 = Vcell5 +Vdrop。
因此、您可以看到它会影响平衡单元和相邻单元、包括后续单元和上一个单元。
请告诉我这是否澄清了您的问题