This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BATFET 的最大电流

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183458/bq25601-the-max-current-of-batfet

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25620

大家好、

BATFET 的放电电流为何如此大?  充电电流仅为3A?

电流限制值应该是为了防止 BATFET 发生热击穿、对吧?  BATFET 发生热击穿之前、BATFET 的最大功耗是多少? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    最大充电电流由预期(设计用于)输入功率和转换器效率决定。  例如,如果最大输入功率为5V*3A = 15W,则效率为93%的最大输出电流为15W/4.2V*.93 = 3.35A。  BATFET 采用较低的 Rdson 进行了略微过度设计、以保持高效率。   

    关于热击穿之前的最大放电电流、我没有该数据。  在确定最大放电电流时、许多因素都会起作用、例如 WCSP 下的凸点、引线式 QFN 下的键合线以及 FET 芯片(RDSon)。  您可以通过将芯片加热计算为 JunctionTemprise = Pdiss*RthetaJA ( 其中 Pdiss=Idchg^2*Rdson)来对最大 Idchg 进行非常粗略的估算。  如果结温加上环境预期环境温度上升至接近允许的最高结温(120-150 C)、则 Idchg 过高。  我们的大多数 NVDC 充电器经过抗尖峰脉冲时间后具有 OCP 保护。  BQ25601数据表具体说明:

    当系统过载或短路(IBAT > IBATFET_OCP=6A)时、器件会立即关闭 BATFET 并设置 BATFET_DIS 位以指示 BATFET 已禁用。

    将有一个抗尖峰脉冲时间来实现大于6A 的瞬态尖峰。  对于较新的产品、我们已开始对峰值放电流进行最长时间的规格测试、如下所示、适用于 BQ25620。  这让我们对封装热瞬态时间以及允许的抗尖峰脉冲时间有了一些了解。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    我不知道为什么最大充电电流仅为3.5A、但最大放电电流可达到6A。

    但是、IBATFET_OCP=6A。 这是否意味着 BATFET 的最大流量为6A?  那么、最大充电电流3.5A 是如何确定的? 为什么最大充电电流不是6A? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    我觉得我在之前的回应中已经解释过这一点。  由于充电期间转换器功率损耗和 BATFET 上的功率损耗、如果充电电流较高、IC 会变得过热。   IBATFET_OCP 可以在电流低至6A 的情况下关闭 BATFET。  我没有其他解释。

    此致、

    Jeff