主题中讨论的其他器件: BQ25620
大家好、
BATFET 的放电电流为何如此大? 充电电流仅为3A?
电流限制值应该是为了防止 BATFET 发生热击穿、对吧? BATFET 发生热击穿之前、BATFET 的最大功耗是多少? 谢谢。

此致、
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charlie、
最大充电电流由预期(设计用于)输入功率和转换器效率决定。 例如,如果最大输入功率为5V*3A = 15W,则效率为93%的最大输出电流为15W/4.2V*.93 = 3.35A。 BATFET 采用较低的 Rdson 进行了略微过度设计、以保持高效率。
关于热击穿之前的最大放电电流、我没有该数据。 在确定最大放电电流时、许多因素都会起作用、例如 WCSP 下的凸点、引线式 QFN 下的键合线以及 FET 芯片(RDSon)。 您可以通过将芯片加热计算为 JunctionTemprise = Pdiss*RthetaJA ( 其中 Pdiss=Idchg^2*Rdson)来对最大 Idchg 进行非常粗略的估算。 如果结温加上环境预期环境温度上升至接近允许的最高结温(120-150 C)、则 Idchg 过高。 我们的大多数 NVDC 充电器经过抗尖峰脉冲时间后具有 OCP 保护。 BQ25601数据表具体说明:
当系统过载或短路(IBAT > IBATFET_OCP=6A)时、器件会立即关闭 BATFET 并设置 BATFET_DIS 位以指示 BATFET 已禁用。
将有一个抗尖峰脉冲时间来实现大于6A 的瞬态尖峰。 对于较新的产品、我们已开始对峰值放电流进行最长时间的规格测试、如下所示、适用于 BQ25620。 这让我们对封装热瞬态时间以及允许的抗尖峰脉冲时间有了一些了解。

此致、
Jeff