Other Parts Discussed in Thread: LP5868T, LP5868
我正在尝试为70个激光二极管设计一个电源布局。 我需要调节每个二极管的电流、使其不超过工作电流、还需要配置向70个激光二极管阵列的电力输送、以便在一个激光二极管发生故障时、所有其他激光二极管都不会关闭。
因此、将70个激光二极管串联连接到恒定电流电源似乎不是一个选项。
70个激光二极管将具有相同的波长和功率输出。 一个典型的示例是 WaveSpectrum Laser、Inc. WLSD-650-150m-1、工作电压为2.2V (最大3V)、工作电流为230mA (阈值电流典型值为70mA)。
电压源为电源120/240、可馈入任何必要的稳压器+交流/直流转换器
我欢迎你的意见。 谢谢。