This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为70个激光二极管供电而不出现一种激光故障、从而导致所有 LED 停止发光

Guru**** 2637805 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5868T, LP5868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178773/how-to-power-70-laser-diodes-without-one-laser-failure-causing-all-to-stop-emitting-light

主题中讨论的其他器件:LP5868TLP5868

我正在尝试为70个激光二极管设计一个电源布局。 我需要调节每个二极管的电流、使其不超过工作电流、还需要配置向70个激光二极管阵列的电力输送、以便在一个激光二极管发生故障时、所有其他激光二极管都不会关闭。

因此、将70个激光二极管串联连接到恒定电流电源似乎不是一个选项。

70个激光二极管将具有相同的波长和功率输出。 一个典型的示例是 WaveSpectrum Laser、Inc. WLSD-650-150m-1、工作电压为2.2V (最大3V)、工作电流为230mA (阈值电流典型值为70mA)。

电压源为电源120/240、可馈入任何必要的稳压器+交流/直流转换器

我欢迎你的意见。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记说明显的:"考虑到最少的器件和最低的成本"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus

    我可以在这里询问应用吗?

    输入电源为120AV/240Vac? 基本来说,系统结构应该是 120AV/240Vac 输入-->交流/直流转换器-->激光二极管驱动器。 我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mason、感谢您的回复。

    应用是低水平光治疗(请参阅 FDA 医疗设备说明)。

    是的、您理解正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus

    根据您的要求、我们需要选择多芯片解决方案或多通道解决方案。  可支持多通道 LED 的 RGB 器件也可以实现这一目的。 让我进一步检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    出于您的考虑、我认为我们的新器件 LP5868T 可能是最适合您的解决方案。

    每个 CS 都可以生成100mA 电流、您可以并联3个 CS 以获得每个 LED 的最大300mA 输出。在此应用中、您需要2个 LP5868T 来驱动总共70个 LED、因为每个 LP5868T 可以驱动48个 LED。

    此外、如果您可以提供5V-5.5V VLED 来驱动、那么您可以将2个 LED 串联到3个并联 CS 引脚、只有1个 LP5868T 可以驱动全部96个 LED、这足以支持70个 LED (每个 LED 的正向电压为2.2V、 因此、2个串联的 LED 正向电压将为4.4V、并且选择 Vled 大于5V 将涵盖使用情况)。

    谢谢!

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅森非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    非常有帮助的回复。 非常感谢。

    我已申请 TI 样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随意进行更多讨论。 此时、我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我需要澄清一下。

    1) 1)您说每个 CS 都可以提供100mA 电流、但"LP58688×18 LED 矩阵驱动器、具有8位模拟和8/16位 PWM 调光数据表"将 Vcc>3.3V 时的最大 IC 指定为50mA

    2) 2)我是否更正了 VLED 必须是最小 电流= 144 * 50mA = 7.2安培的恒压电源?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    3) 3)为什么找不到"T"器件(LP5868T )上的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LP5868T 将于,年2Q-3Q,推出 LP5868 μ A 区别在于 LP5868的输出电流为50mA、LP5868T 为100mA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ,您的问题2,我们只有18个电流阱、它基于矩阵拓扑,对于 LP5868、我们有8个扫描 FET,因此它可以驱动18*8个 LED 点但总电流为50mA*18

    谢谢!