请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 团队、
我有一位客户希望使用 TPS65131驱动运算放大器的电源、并且对噪声敏感。 对于此应用、这是一个值得推荐的好器件吗? 如果没有、您有更好的建议吗? 如果需要、我们建议将什么内容放入原理图中以减少纹波?
输入电压5V
VOUT +/-15V
每个电源轨上的输出电流为0.3A。
感谢您的反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.