This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:客户希望使用 TPS65131为运算放大器供电、并寻求最大限度降低噪声的建议

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182244/tps65131-customer-wants-to-use-tps65131-to-power-op-amps-looking-for-advice-to-minimize-noise

器件型号:TPS65131

团队、

我有一位客户希望使用 TPS65131驱动运算放大器的电源、并且对噪声敏感。  对于此应用、这是一个值得推荐的好器件吗?  如果没有、您有更好的建议吗?  如果需要、我们建议将什么内容放入原理图中以减少纹波?

输入电压5V

VOUT +/-15V

每个电源轨上的输出电流为0.3A。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您知道客户的纹波要求吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低噪声:20µVRMS μ V (正)和30µVRMS μ V (负)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定 TPS65131是否能够做到这一点、在我之前的测试中、纹波大约为 mV 电平。

    BR

    Patrick