This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式变压器中的导体尺寸选择。

Guru**** 1436120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183302/conductor-size-selection-in-flyback-transformer

主题中讨论的其他器件:LM5023

您好!  

我正在设计一个与 webench 提供的数据表类似的反激式变压器。  

在该数据表中、我对变压器次级绕组的 AWG 选择有疑问。

反激式转换器的额定值为19V、输出侧为3.43A。 这就是我认为次级绕组的导线具有足够的载流能力来传导这么大的电流的原因。

但在 webench 提供的数据表中、它们使用了2股25AWG 导线。 25AWG 电线的载流能力为0.457A。 因此、总载流容量将变为0.457A 的2倍、即0.914A、远低于3.43A。

您能不能帮助我解释如何选择此监测计(25AWG)、并提供 适用于 webench 设计工具的变压器绕组监测计选择的相关公式?  

附件

变压器数据表: e2e.ti.com/.../4188.B66423G0000X187.pdf

AWG 图: e2e.ti.com/.../1348.American-Wire-Gauge-Conductor-Size-Table.pdf

此致、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送您设计的输入和输出功率要求?   

    我想在 Webench 中仔细检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的响应、请查找输入和输出功率要求。

    交流输入:VIN_rms = 85V 至265V @50Hz

    直流输出:Vout = 19V、Iout = 3.43A、环境温度= 30°C

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、稍后会再回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    它看起来是 Webench 中的默认值、它计算出次级侧为25 AWG。

    设计工具似乎出错。  我建议选择能够处理二次侧电流的线规、我将在计算工具中通知 Webench 团队该错误。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的回复、  

    但 在  Würth 评估板中使用的变压器中、其中一个评估板是 T Ü V Elektronik 的750313417、即3股细线、次级绕组中使用的 AWG 线可能为26或27 AWG。 我对 导线的确切尺寸不是很自信、但这3股导线能够导通3.43A。 根据 AWG 图、26AWG 的额定电流为0.361A、27AWG 的额定电流为0.288A。 这就是为什么我对这里导线的电流承载能力感到困惑的原因。   

    附件:

    1) 750313417数据表: e2e.ti.com/.../750313417_2D00_1724051.pdf

    请检查 AWG 选择背后的数学原理并告诉我。

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将审核您的查询、并稍后再与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我哪个评估模块?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 LM5023评估板。

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以给我发送一个指向该设计的链接吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找链接:  

    webench.ti.com/.../68

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我点击了链接、这只是参考了另一个 Webench 设计、而不是评估板。

    我还看到您在另一个主题上与其他 TI 工程师提出了同样的问题。  这些工程师将为您解决此问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183122/lm5023-how-to-select-conductor-size-in-flyback-transformer

    此致、