请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 你(们)好
采用 BQ25720 的客户设计中、CELL_ BATPRESZ 设置为2节电池。 该器件未连接到电池、仅由 VBUS 供电。 它们 使用默认参数。
VBUS_IN 连接3.5V (电流限制4A)、系统上电、有1.7A 加电流、VSYS 从6.6V 下降到3.8V、持续大约180ms、然后恢复6.6V。
VBUS_IN 连接5V (电流限制4A)、系统上电、3.2A 加电流、VSYS 下降0.5V、持续大约100us。
原理图和波形。



为什么 VSYS 会下降?
正在等待您的回复。
谢谢
星号